欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

应用问题(模具的热损失)

  • 2022.03.01 13:29:30
  • 米思米
  • 961

 在本期中,让我们针对之前已经解说过的关于模具热损失,就应用问题做个计算练习。

 【问题】

 计算用于卧式注塑成型机的注塑成型模具(2板模结构,冷流道方式)在注塑成型过程中发生的热损失。
 模座材质为S55C,模具的温度调节方式为水冷,水温设定为55℃。模具侧面总面积为2250cm2。此外,安装板的面积为0.05m2,不使用隔热板。室温为25℃。

 【计算例】

(1)  对流损失
假定对流导热率=8kcal/m2h℃,则

QC   =0.2250×8×(55-25)

V     =54(kcal/h)

 

(2)  辐射损失
假定辐射率=0.5,则

Qrd    =0.2250×0.5×4.88×(((273+55)/100)4-((273+25)/100)4 )

          =20.24(kcal/h)

 

(3)  电热损失

Qtr1   =0.05×86×(55-25)

          =129(kcal/h)

 

由于有活动侧安装板和固定侧安装板,所以取2倍,

Qtr     =129×2

          =258(kcal/h)

 

因此,模具的综合热损失Q为:

Q       =QCV+Qrd+Qtr

          =54+129+258

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities